This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:DP83TC811EVM - PHY 接口

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811EVM, DP83822I, DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040169/dp83tc811evm-dp83tc811evm---phy-interface

器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件: DP83822IDP83TD510E

 您好!

这是我的问题:我无法在2块双绞线(工作台上长20cm)连接的 DP83TC811EVM 板和2块 DP83TC811EVM 板的 RJ45上插入的2块 Sunset MTT (以太网控制器/分析仪-数据通信测试仪- Sunrise Telecom)之间进行任何通信。 请参阅随附的图片。  

使用这2块板和 ETH 分析仪时,此配置是否正确?

您能否为我提供一个图表(大多数使用的应用 程序)和应用手册? 如何将这2块板连接在一起、以便与 RJ45上插入的2台 PC 建立通信? 目标是在我的项目中使用2块 DP83TC811EVM 板(两侧+ PC (Eth))将 ETH 电缆替换为现有双绞线、这是可行的吗?

该20cm 双绞线是否需要100欧姆阻抗电阻器?

 2个 DP83TC811EVM 电路板配置采用外部电源、均为指南 SNLU231中的默认值。 电路板 LED 指示灯的电源打开、RJ45指示灯在插入 RJ45分析仪时亮起。 分析仪未收到任何信息(零)。 当2个 RJ45链路在简单的 ETH 交换机上直接相互连接时、分析仪上的 RX/TX 正确(100Mbps)。   

是否有任何软件配置需要以这种方式使用这些主板进行修改?

非常感谢

极好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、制造、  

    感谢您的查询。

    您是否将器件配置为主器件和从器件。 请配置器件、并参考 EVM 指南开始

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Screenivasa、您好。我在主板上使用 junper (led_0和 led_1)在从模式下对主板和另一个主板进行了测试、效果相同(即使两者都在主板中)。 任何主板都可以是主板还是从板? 它们是否是一种特定的方式? 我使用用户指南中的默认配置。是否可以向您发送电路板配置图片?

    此致。

    极好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    请将一个电路板配置为橡皮擦、将另一个电路板配置为从属电路板。 进行测试配置时、必须重置或重启电源。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreenivasa

    Thx 有关主/从设备的详细信息、现在工作正常。  我将继续使用测试台、稍后我可能会向您提出更多问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa、

    我对另一个 PHY 板有相同的问题:DP83TD510EVM (2个板组件:DP83TD510E 已插入 DP838221),功能板与 DP83TC811EVM 相同,但速度较低(10Mbps)。 我假设问题是相同的:主从配置,但在这一个配置上,默认配置是: RMII 主模式下的 DP83TD510E、RMII 从模式下的 DP83822I (用户指南中的默认设置)

    我是否需要在一个板上更改这些设置,以便将配置设置为:

    电路板1:RMII 主模式下的 DP83TD510E、RMII 从模式下的 DP83822I
    电路板2:RMII 从模式下的 DP83TD510E、RMII 主模式下的 DP83822I  

    感谢您的回复

    极好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    了解一下811板是否正常工作。

    您能不能打开一个新的主题来解决510E 相关问题、以避免混淆。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不错的 Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    感谢您的支持。

    此致、

    Sreenivasa