This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83EVM:使用 DSICLK 而不是 REFLCK 的测试模式

Guru**** 2885260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1040116/sn65dsi83evm-test-pattern-using-dsiclk-instead-of-reflck

器件型号:SN65DSI83EVM

您好!

测试图形功能能否使用 DSI_ACLKP 和 DSI_ACLKN 的连续模式 DSI 时钟、或者是否必须使用 REFCLK 输入?

目前、我们可以使用 CDCEL913PW 发出的 LVDS_REFCLK 在屏幕上获得测试模式、如下所示。  

此致

Navin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Navin

    您可以 使用 DSI CLK 或可选的外部 REFCLK。 时钟用于在内部生成图形并将其输出到显示屏。

    谢谢

    David