Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410
尊敬的 TI:
好的、我想问 一下 DS160PR410RNQT 芯片。 我已经阅读了数据表并已按照如下所示进行连接:

我尝试连接信号发生器并使用示波器进行测量、但我很幸运能够获得任何信号。 我在引脚模式下运行、因为我不需要使用 SDA 和 SCL。 我看到的唯一区别是 VREG 在接地之前未连接到电容器、这是否会成为问题? 请提供建议。
非常感谢!
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410
尊敬的 TI:
好的、我想问 一下 DS160PR410RNQT 芯片。 我已经阅读了数据表并已按照如下所示进行连接:

我尝试连接信号发生器并使用示波器进行测量、但我很幸运能够获得任何信号。 我在引脚模式下运行、因为我不需要使用 SDA 和 SCL。 我看到的唯一区别是 VREG 在接地之前未连接到电容器、这是否会成为问题? 请提供建议。
非常感谢!
此致
您好!
我们应该在 VREG 上有电源耦合电容、因为这是内部稳压器输出、我们需要一些电源耦合电容。但是、我认为这不是看不到信号通过器件的根本原因。 请确保:
1)。 您是信号源和 DS160PR410之间的交流耦合。
2)。 通常、我们使用差分输入- RX0+/RX0-。 在图中、您仅显示 RX0+。
3)。 我不确定您使用的数据速率是多少、但请确保使用至少1Gbps 来检查通过器件的信号流。
此致、、Nasser
尊敬的纳赛尔:
经过大量测试、我总结了一些内容。 现在、我将以这种方式对其进行测试:

我目前正在700MHz 下进行测试、因为这是目前为止我仅有的发生器。 我已经过测试、但我的示波器上仍然没有任何信号。 但是、我发现、当我将信号发生器放置在绿色区域、将示波器放置在红色区域时、我可以获得信号。 之后、我将切换回默认值(再次以红色显示信号发生器)、并且线性转接驱动器现在工作正常。 我尝试过多个线性转接驱动 器、它们都具有相同的结果。 在正常使用之前、我是否必须保持从相反的方向生成信号?
这里发生了什么、请提供这种现象的建议。
非常感谢!
此致