This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:有关运行芯片的连接的问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035746/ds160pr410-question-regarding-connection-to-operate-the-chip

器件型号:DS160PR410

尊敬的 TI:

好的、我想问 一下 DS160PR410RNQT 芯片。  我已经阅读了数据表并已按照如下所示进行连接:  

我尝试连接信号发生器并使用示波器进行测量、但我很幸运能够获得任何信号。 我在引脚模式下运行、因为我不需要使用 SDA 和 SCL。 我看到的唯一区别是 VREG 在接地之前未连接到电容器、这是否会成为问题? 请提供建议。

非常感谢!  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们应该在 VREG 上有电源耦合电容、因为这是内部稳压器输出、我们需要一些电源耦合电容。但是、我认为这不是看不到信号通过器件的根本原因。 请确保:

    1)。 您是信号源和 DS160PR410之间的交流耦合。

    2)。 通常、我们使用差分输入- RX0+/RX0-。 在图中、您仅显示 RX0+。

    3)。 我不确定您使用的数据速率是多少、但请确保使用至少1Gbps 来检查通过器件的信号流。

    此致、、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔:

    经过大量测试、我总结了一些内容。 现在、我将以这种方式对其进行测试:

    我目前正在700MHz 下进行测试、因为这是目前为止我仅有的发生器。 我已经过测试、但我的示波器上仍然没有任何信号。 但是、我发现、当我将信号发生器放置在绿色区域、将示波器放置在红色区域时、我可以获得信号。 之后、我将切换回默认值(再次以红色显示信号发生器)、并且线性转接驱动器现在工作正常。 我尝试过多个线性转接驱动 器、它们都具有相同的结果。 在正常使用之前、我是否必须保持从相反的方向生成信号?

    这里发生了什么、请提供这种现象的建议。  

    非常感谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这与 Rx 检测功能相关。 您的 RX_DET 引脚处于悬空状态- PCIe Rx 检测已启用、示波器处于高阻抗状态。 请将 RX_DET 引脚26至59K 模式拉至 GND (L3)、然后绿色可能是示波器、红色可能是发生器。 您也可以在您的示波器上启用50欧姆端接。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔:

    感谢您的建议、我将立即安排修改 PCB、并在获得结果后回复。 同时、我想确认线性转接驱动器是 单向还是双向的? 假设我在引脚26上安装了59K。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DS160PR410是一款有源器件、而线性转接驱动器是一款从输入到输出的单向驱动器。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我收到了修改后的电路板、现在工作正常! 非常感谢您的帮助!