This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110A:寄存器0x03、位2:0 "保留"实际上不是保留的?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DS16EV5110A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1037178/ds16ev5110a-register-0x03-bits-2-0-reserved-is-not-reserved-in-fact

器件型号:DS16EV5110A

大家好、TI!

我的设计中将均衡 器 DS16EV5110A 连接到 SMBus、并使用微控制器控制 TMDS 对的单独增益。 均衡器的数据表显示、对于时钟对、您只能打开或关闭增益、但无法调整(增益字段标记为"保留")。

但是,使用此字段(0x7)中的默认值时,显示器屏幕上的图像(来自某些带有坏接头的视频源)不稳定或黑屏。 但如果值为0、则一切都能正常工作。  

您能告诉我在将0写入寄存器0x3[2:0]时到底会发生什么情况吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好吗? 有人在这里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    对此延迟表示歉意。

    寄存器0x03[2:0]控制 C_IN 的增益。 通常、最大增益有效、但根据您的测试、我们可能会对您的时钟输入信号进行过度均衡。  

    此致、、Nasser