请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS16EV5110A 大家好、TI!
我的设计中将均衡 器 DS16EV5110A 连接到 SMBus、并使用微控制器控制 TMDS 对的单独增益。 均衡器的数据表显示、对于时钟对、您只能打开或关闭增益、但无法调整(增益字段标记为"保留")。
但是,使用此字段(0x7)中的默认值时,显示器屏幕上的图像(来自某些带有坏接头的视频源)不稳定或黑屏。 但如果值为0、则一切都能正常工作。
您能告诉我在将0写入寄存器0x3[2:0]时到底会发生什么情况吗?
谢谢!