This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DK:便携式4端口 USB-C 充电集线器的部件选择

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038692/tps65988dk-part-selection-for-portable-4-port-usb-c-charging-hub

器件型号:TPS65988DK
主题中讨论的其他器件:TPS65988TUSB8042A

我随附了设计的一般配置的方框图、并确定了一些可满足设计中特定需求的 TI 器件。  我想确认这些器件可以按我的预期工作、或者您是否可以为系统的器件提供更好的选择。  我的方框图是保密的、但我可以与 TI 的产品专家分享。

注意:这是作为支持请求开始的、我被要求将其移至此处。

是否可以与 TI 的人员讨论我的系统的设计和器件选择?

此致、

Cory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cory、

    我想在任何人过于深入地进行规划之前、先详细说明一下 TPS65988器件支持的系统功能、因为它会影响他们的支持和系统。

    TPS65988DDH 将支持 USB3.x 显示端口交替模式

    TPS65988DDJ 将支持 DDH 支持的所有功能以及 TP23和 TBT3

    TPS65988DDK 将支持 DDJ 支持的所有功能以及 TBT4和 USB4。

    您正在进行哪些非常广泛的实施?

    您支持什么 TBT 参考设计(如果支持 TBT)?

    通过这两个答案、我可以指导您获得最佳支持。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我们器件的主要目标是通过 USB PD 为电池充电、并使电池放电。  对于数据传输、我们确实希望能够将多个下游器件连接到上游主机。  我认为我们需要的最高速度将是传输4K 视频。  我的理解是、使用 TUSB8042A 等 USB 3.x 集线器、无需 Thunderbolt 支持即可实现这一目标。  如果我错了、请纠正我的问题、但如果是这样、我认为我们会使用 TPS65988DDH (尽管我们不支持 DisplayPort)。

    此致、

    Cory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cory、

    type-c 直接支持的唯一视频形式是 DisplayPort 和 Thunderbolt。  我想、当您使用 Thunderbolt 时、您可能会误键入 Display Port。

    TPS65988DDH 是满足您需求的最佳器件。

    现在、为了帮助查看您的方框图、您使用 TI FAE 的最快方式是查看相关内容、因为 TI FAE 可以 在我们的内部系统中提交完全保密且受保护的审核请求。

    第二个不太理想的选择是你给我一个朋友的要求,我们通过私人信息进行沟通。

    请告诉我哪一个选项适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡盘、

    这两个选项都适用于我、因此我们可以使用选项1。  我是否应该在当前案例(案例编号  CS0685955)中发布、参考此帖子并请求内部审核?

    此致、

    Cory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cory、

    如果您有 FAE、请让他们在我们的内部论坛上发布请求、或让他们联系我。  这将使流程为您推进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    我刚收到关于我的 case 的通知、我所在的位置没有分配 FAE。  是否可以使用选项2?  我可以向您发送朋友请求。

    很抱歉、后面出现问题。

    此致、

    Cory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。  我已接受您的请求。