主题中讨论的其他器件:TPS65988、 TUSB8042A
我随附了设计的一般配置的方框图、并确定了一些可满足设计中特定需求的 TI 器件。 我想确认这些器件可以按我的预期工作、或者您是否可以为系统的器件提供更好的选择。 我的方框图是保密的、但我可以与 TI 的产品专家分享。
注意:这是作为支持请求开始的、我被要求将其移至此处。
是否可以与 TI 的人员讨论我的系统的设计和器件选择?
此致、
Cory
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我随附了设计的一般配置的方框图、并确定了一些可满足设计中特定需求的 TI 器件。 我想确认这些器件可以按我的预期工作、或者您是否可以为系统的器件提供更好的选择。 我的方框图是保密的、但我可以与 TI 的产品专家分享。
注意:这是作为支持请求开始的、我被要求将其移至此处。
是否可以与 TI 的人员讨论我的系统的设计和器件选择?
此致、
Cory
Cory、
我想在任何人过于深入地进行规划之前、先详细说明一下 TPS65988器件支持的系统功能、因为它会影响他们的支持和系统。
TPS65988DDH 将支持 USB3.x 显示端口交替模式
TPS65988DDJ 将支持 DDH 支持的所有功能以及 TP23和 TBT3
TPS65988DDK 将支持 DDJ 支持的所有功能以及 TBT4和 USB4。
您正在进行哪些非常广泛的实施?
您支持什么 TBT 参考设计(如果支持 TBT)?
通过这两个答案、我可以指导您获得最佳支持。
此致、
卡盘
你好、Chuck、
我们器件的主要目标是通过 USB PD 为电池充电、并使电池放电。 对于数据传输、我们确实希望能够将多个下游器件连接到上游主机。 我认为我们需要的最高速度将是传输4K 视频。 我的理解是、使用 TUSB8042A 等 USB 3.x 集线器、无需 Thunderbolt 支持即可实现这一目标。 如果我错了、请纠正我的问题、但如果是这样、我认为我们会使用 TPS65988DDH (尽管我们不支持 DisplayPort)。
此致、
Cory
Cory、
type-c 直接支持的唯一视频形式是 DisplayPort 和 Thunderbolt。 我想、当您使用 Thunderbolt 时、您可能会误键入 Display Port。
TPS65988DDH 是满足您需求的最佳器件。
现在、为了帮助查看您的方框图、您使用 TI FAE 的最快方式是查看相关内容、因为 TI FAE 可以 在我们的内部系统中提交完全保密且受保护的审核请求。
第二个不太理想的选择是你给我一个朋友的要求,我们通过私人信息进行沟通。
请告诉我哪一个选项适合您。