Other Parts Discussed in Thread: TDP158
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDP158 各位专家、您好!
我们能否 将 D2连接到 CLK (TDP158)/D1连接到 D0 (TDP158)/D0连接到 D1 (TDP158)/CLK 连接到 D2 (TDP158)? 我在 E2E 论坛中搜索、发现 D2可以连接到 CLK、但如果我们需要以完全相反的方式连接 TDP158设置、它是否可行? 我还检查了我们无法将 D1连接到 CLK。 请帮您再次检查。 非常感谢!!
此致、
Ann Lien