This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:我们能否将 D2连接到 CLK (TDP158)/D1连接到 D0 (TDP158)/D0连接到 D1 (TDP158)/CLK 连接到 D2 (TDP158)?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039705/tdp158-can-we-connect-d2-to-clk-tdp158-d1-to-d0-tdp158-d0-to-d1-tdp158-clk-to-d2-tdp158

器件型号:TDP158

各位专家、您好!

我们能否 将 D2连接到 CLK (TDP158)/D1连接到 D0 (TDP158)/D0连接到 D1 (TDP158)/CLK 连接到 D2 (TDP158)? 我在 E2E 论坛中搜索、发现 D2可以连接到 CLK、但如果我们需要以完全相反的方式连接 TDP158设置、它是否可行? 我还检查了我们无法将 D1连接到 CLK。 请帮您再次检查。 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 第8.3.4节"交换" 、可以支持 D2至 CLK (TDP158)/D1至 D0 (TDP158)/D0至 D1 (TDP158)/CLK 至 D2 (TDP158)。

    谢谢

    David