Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB8020B
主题中讨论的其他器件: TUSB8020B
您好!
在我们的其中一个应用中、我们使用 TUSB9261作为板载 USB 3.0至 SATA 转换器来集成板载 SSD。
SSD 是:运行在 SATA III 上且具有 M.2外形的 Samsung EVO 860。
下图将为您提供内部电路的概述:

因此、流程为 Jetson nano > TUSB8020 > TUSB9261 > SATA 连接器。
因为 nano 是一个 Linux 平台、而燃烧器需要 Windows 系统
此外、我们没有专用的 USB 连接器来对 TUSB9261进行编程、您能不能建议我们在这种情况下可以做些什么?
根据我的理解、我们可以执行图片中以红色提到的以下两个选项:
1)选项 A:如果 TUSB9261需要 USB 2.0接口进行编程,并且不需要超高速线路,它将为绿色,因为我们可以放置4个测试孔,并且可以通过 Pogo 引脚进行编程。
2)选项 B:如果需要 USB 3.0规范,那么我们是否可以在集线器和 SATA 桥接器之间放置 Type C 以进行编程。
非常感谢您的早期响应。
谢谢、
ms