This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:FW 编程查询

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039476/tusb9261-fw-programming-queries

器件型号:TUSB9261
主题中讨论的其他器件: TUSB8020B

您好!

在我们的其中一个应用中、我们使用 TUSB9261作为板载 USB 3.0至 SATA 转换器来集成板载 SSD。

SSD 是:运行在 SATA III 上且具有 M.2外形的 Samsung EVO 860。

下图将为您提供内部电路的概述:

因此、流程为 Jetson nano > TUSB8020 > TUSB9261 > SATA 连接器。

因为 nano 是一个 Linux 平台、而燃烧器需要 Windows 系统

此外、我们没有专用的 USB 连接器来对 TUSB9261进行编程、您能不能建议我们在这种情况下可以做些什么?

根据我的理解、我们可以执行图片中以红色提到的以下两个选项:

1)选项 A:如果 TUSB9261需要 USB 2.0接口进行编程,并且不需要超高速线路,它将为绿色,因为我们可以放置4个测试孔,并且可以通过 Pogo 引脚进行编程。

2)选项 B:如果需要 USB 3.0规范,那么我们是否可以在集线器和 SATA 桥接器之间放置 Type C 以进行编程。

非常感谢您的早期响应。

谢谢、

ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在此处进行任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB9261闪存刻录机只能通过 USB 2工作。 我建议使用 aa USB 2多路复用器、以确保可连接 Pogo 引脚进行编程、在正常运行时、USB 2仍可连接到 TUSB8020B。