This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:上电顺序

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038417/tusb9261-power-sequence

器件型号:TUSB9261

您好、先生、

我看到数据表第12页的上电序列第7.3.1.4节提到"必须存在内核电源(VDD)、并且必须处于 I/O 电源(VDD33)之前或同时的最低高电平。"

这是否意味着 VDD_1.1V 必须在 VDD33/VDDA33之前准备就绪、并且在加电斜升条件下必须高于 VDD_3.3V?

在我们的电流设计中、当加电时、VDD_3.3V 电压将略高于 VDD_1.1V、但 TUSB9261功能现在是可行的。 屏幕截图下方供您参考。

我们的电源序列设计是否有任何副作用? 请给我们一些意见。 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以这种方式定义加电斜坡、以确保 TUSB9261数字不会反向供电。 如果3.3V 电压更快、则可能会在启动时导致一些问题(未检测到 SATA 驱动器等)。 您的斜坡正常、但如果可能、我会提前斜坡 VDD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的反馈。 因此、仅在启动过程中、电源序列异常会导致未检测到 SATA 或出现错误问题等
    换言之、一旦我能够确保在反复开机/关机测试多次后检测到 SATA 硬盘并正常传输数据、这意味着当前我们的电源序列设计不会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我会将电流加电描述为边际。 如果在反复的循环通电测试后斜坡的时序变化很小(1.1 vs 3.3)、则应该可以。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、  

    与您进行仔细检查、一旦正常检测到 SATA、即使当前电源序列 VDD33电压低于 VDD_1.1、数据在上电后也正常传输、这也应该是对的?
    我将在您最后确认后结束此任务、并感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我会将电流加电描述为边际。 您应该在多个平台上执行循环通电测试以进行确认。