Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261
您好、先生、
我看到数据表第12页的上电序列第7.3.1.4节提到"必须存在内核电源(VDD)、并且必须处于 I/O 电源(VDD33)之前或同时的最低高电平。"
这是否意味着 VDD_1.1V 必须在 VDD33/VDDA33之前准备就绪、并且在加电斜升条件下必须高于 VDD_3.3V?
在我们的电流设计中、当加电时、VDD_3.3V 电压将略高于 VDD_1.1V、但 TUSB9261功能现在是可行的。 屏幕截图下方供您参考。
我们的电源序列设计是否有任何副作用? 请给我们一些意见。 谢谢!!