Other Parts Discussed in Thread: PCA9306-Q1
您好!
PCA9306-Q1在我们的应用中用作 I2C 开关。 PCA9306-Q1的两侧均由3.3V 电源供电(由同一电源供电)、因此我们不需要电压转换功能。 EN 引脚由3.3V GPIO 控制。
基于此主题(https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009023/pca9306-pca9306-in-switch-mode-vref1-and-vref-2-absent?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PCA9306#)、我们可以使 VREF1和 VREF2引脚保持断开状态。
我的问题是:为了避免引脚悬空、VREF1和 VREF2引脚是否可以接地?
从我从 PCA9306-Q1数据表中了解的原因来看、内部有3个 MOSFET。 一个在 VREF1/VREF2之间、一个在 SCL1/SCL2之间、一个在 sda1/sda2之间。 VREF1/VREF2之间的 MOSFET 用于生成合适的栅极电压以进行电压转换。 由于我们不使用此功能、因此我们可以将该 MOSFET 接地(VREF1和 VREF2连接到 GND)、只需使用3.3V GPIO 控制 EN 引脚。
我的理解是否正确?
谢谢、
Thomas