This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:在开关模式下、Vref1和 Vref2接地的 PCA9306

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1039286/pca9306-q1-pca9306-in-switch-mode-with-vref1-and-vref2-grounded

器件型号:PCA9306-Q1

您好!

PCA9306-Q1在我们的应用中用作 I2C 开关。 PCA9306-Q1的两侧均由3.3V 电源供电(由同一电源供电)、因此我们不需要电压转换功能。 EN 引脚由3.3V GPIO 控制。

基于此主题(https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009023/pca9306-pca9306-in-switch-mode-vref1-and-vref-2-absent?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PCA9306#)、我们可以使 VREF1和 VREF2引脚保持断开状态。

我的问题是:为了避免引脚悬空、VREF1和 VREF2引脚是否可以接地?

从我从 PCA9306-Q1数据表中了解的原因来看、内部有3个 MOSFET。 一个在 VREF1/VREF2之间、一个在 SCL1/SCL2之间、一个在 sda1/sda2之间。  VREF1/VREF2之间的 MOSFET 用于生成合适的栅极电压以进行电压转换。 由于我们不使用此功能、因此我们可以将该 MOSFET 接地(VREF1和 VREF2连接到 GND)、只需使用3.3V GPIO 控制 EN 引脚。
我的理解是否正确?

谢谢、
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将其接地。

    (这三个 MOSFET 是相同的;您可以使用 VREF1/VREF2作为第三个通道。)