请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4020BI-Q1 我们的电路在连接到 USB 主机时不会枚举。 我们看到它的电流消耗大约为300mA、无论我们是否将其连接到主机。 我们遵循 EVM 设计、但对1.1V LDO 使用了 TPS74201RGR、并使用了有源复位芯片、而不是 GRSTz 上的1uF 电容器。
连接显示3.3V 电源轨、1.1V 电源轨、GRSTz 和 USB_R1的示波器快照。
黄色3.3V
绿色 GRSTz (300ms 延迟)
橙色 USB-R1
紫色1.1V