This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:集线器胜出#39;t 枚举并消耗过多电流

Guru**** 2537240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038295/tusb4020bi-q1-hub-won-t-enumerate-and-draws-excessive-current

器件型号:TUSB4020BI-Q1

我们的电路在连接到 USB 主机时不会枚举。  我们看到它的电流消耗大约为300mA、无论我们是否将其连接到主机。  我们遵循 EVM 设计、但对1.1V LDO 使用了 TPS74201RGR、并使用了有源复位芯片、而不是 GRSTz 上的1uF 电容器。  

连接显示3.3V 电源轨、1.1V 电源轨、GRSTz 和 USB_R1的示波器快照。

黄色3.3V

绿色 GRSTz (300ms 延迟)

橙色 USB-R1

紫色1.1V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否检查 SMBUSz 是否被拉至低电平?  这会将集线器置于编程模式、除非 SMBus 主机集清零 cfgActive 位、否则集线器不会离开。  如果不使用 SMBus 主机、请将 SMBUSz 设置为高电平或使用内部上拉(浮点)。

    如果不是这样、您能否在集线器连接时检查 USB_R1和 USB_VBUS 上的电平?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您发布了 USB_R1 -看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宾戈!! 我们确实将 SMBUSz 拉至低电平。  谢谢!