请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IR 你(们)好
我在数据表中找到了磁隔离特性。 第117页
开路电感为320uH 至350uH。
那么、如果我使用小于320uH 的电感、会发生什么情况?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我在数据表中找到了磁隔离特性。 第117页
开路电感为320uH 至350uH。
那么、如果我使用小于320uH 的电感、会发生什么情况?
谢谢你。
您好!
由于磁隔离阻抗不再处于建议的范围内、您可能会在 MDI 信号中看到一些影响。 您可以尝试运行 IEEE PMA 合规性测试来确认使用不同阻抗的效果。
谢谢、
Nikhil
此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。