This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:磁隔离要求

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038023/dp83867ir-magnetic-isolation-requirements

器件型号:DP83867IR

你(们)好

我在数据表中找到了磁隔离特性。 第117页

开路电感为320uH 至350uH。

那么、如果我使用小于320uH 的电感、会发生什么情况?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于磁隔离阻抗不再处于建议的范围内、您可能会在 MDI 信号中看到一些影响。 您可以尝试运行 IEEE PMA 合规性测试来确认使用不同阻抗的效果。  

    谢谢、

    Nikhil

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 的重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束。