This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:TDR 峰值位置计算

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E, MSP-EXP430F5529LP, USB-2-MDIO, DP83867ERGZ-S-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035052/dp83867e-tdr-peak-location-calculation

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LPUSB-2-MDIO

尊敬的团队:

我们的客户使用  DP83867E PHY 进行概念验证(PoC)。 他想向我们寻求 TDR 电缆诊断功能方面的帮助。 我使用具有 USB-2-MDIO (MSP-EXP430F5529LP)的 DP83867ERGZ-S-EVM 套件来写入/读取 PHY 的寄存器。

 

DP83867E 数据表提到、芯片可以测量 ±1m 精度的电缆长度、但结果非常不准确

 

他按照 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/825997/dp83867cr-tdr-peaks-location-calculation/的建议关注了 SNLA253 (https://www.ti.com/lit/an/snla253/snla253.pdf) (我们深入研究了、发现 DP83867的减分因子为17而不是8)。 以将 LOC 转换为仪表。

 

他在"开路电缆"连接中测量了3根电缆(5e 类2米、3米、10米)。 对于2 m 电缆和3 m 电缆 LOC、转换为0.94 m 长度。对于10 m 电缆 LOC、转换为7.77 m 长度

 

以下是10米电缆的示例:

 

1) 10 m 电缆的峰值0 (通道 A) LOC 为0x1C -> 28
2) IL =(28 * 0.8621)–17 = 7.1388
3) FL = 7.1388 +((70 - 7.1388)* 0.01)= 7.767412 m

 

上述精度+- 1m 是否也适用于较短的电缆? 如果是、您是否会建议一种更好的算法将 LOC 值转换为仪表?

 

 此外,DP83867E 数据表还提到:

 

对于所有 TDR 测量、到达时间和物理距离之间的转换由外部主机使用次要计算(例如乘法、加法和查找表)完成。 主机必须知道电缆的预期传播延迟、这取决于电缆类别(例如 CAT5、CAT5e 或 CAT6)。

 

遗憾的是 、SNLA253对电缆类别没有任何看法。

 

我们是否有说明如何将电缆类别投影到 LOC ->m 计算的文档?

或者,您能指导我们如何 将电缆类别投影到 LOC ->m 计算中吗?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、  

    感谢您的查询。

    我将回顾您的意见、并返回给您。

    您能解释 一下您通过电缆类别将什么信息输入 LOC 吗?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、  

    您能否确认是否遵循以下内容  

     8.4.6.1数据表中的 TDR 部分。

    此致、

    Sreenivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、  

    您能否对50米的距离使用相同的公式、并检查这是否有效。 如果是、您可以使用更长的电缆或更短的电缆、请检查30M、60M、80M

    较短长度电缆的精度可能与数据表中规定的不符。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenivasa、

    感谢您的大力支持!

    您能否解释 电缆类别对 LOC 的含义。

     我是指 UTP 电缆的类别。 CAT5、Cat5e、Cat6。

    >是否可以使用相同的公式进行50米的测量并检查这是否有效。 如果是、您可以使用更长的电缆或更短的电缆、请检查30M、60M、80M

     

    我们可以、但这不是我们想要的。 我们还需要测量短电缆。

     

     SNLA253中使用的公式 是一个简单的线性函数。  数据表中提到了查找表。

     

    您是否提供了任何查找表来将 LOC 转换为仪表?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、  

    感谢您的参与。

    正如我提到过的、较短电缆长度下的精度不符合数据表要求。

    如果您对所需的长度和精度有要求、我可以再检查一下性能可行性。

    我们没有 可共享的查找表。 数据表快速概述了不同的方法。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、  

    我没有听到你的反馈。 我应该继续并关闭该线程。

    此致、

    Sreenivasa