This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:1.4Vpp 设置上的 VTX-DIFF-PP (VOD)的最小/最大规格

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035820/ds80pci402-min-max-spec-for-vtx-diff-pp-vod-on-1-4vpp-setting

器件型号:DS80PCI402

DS80PCI402数据表第8页介绍 了 VTX-DIFF-PP (VOD):0.8V_min 至1.2V_max

我想、高于 VOD:1.0V 设置、变化为±20%。

正确吗?

在 VOD:1.4V 设置的情况下、请告诉我 VOD 变化。

【背景】

一个在 VOD:1.4V 条件下测试的 DS80PCI402电路板、结果为0.8Vpp。  

我想从任何其他方面判断0.8Vpp 器件是否存在缺陷或可接受的工作范围。  

顺便说一下:1.4V±20%= 1.12V~1.68V。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Satochi-San、

    VOD 可在0.8V 至1.2V 之间变化。 只要 VOD 处于该范围内、这应该是可以接受的。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复、

    当 VOD 设置为1.4V 时、该设置不能保证 VTX-DIFF-PP 摆幅、对吧?

    此外、另一个 在 VOD:1.4V 条件下测试的 DS80PCI402板、在0.8Vpp ~ 1.2Vpp 范围之外的结果为1.22Vpp。

    此电路板是否可能存在缺陷?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    很难说这是电路板缺陷。 在测量1.22V 电压与预期1.2V 电压时、这可能取决于测量设置、VOD 的测量方式、器件设置和示波器带宽。  

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复、

    我总结 了 DS80PCI402的状况和问题、请参阅下面的内容;

    【条件】

    ・此应用需要 VOD (= VTX-DIFF-PP):1.4V 设置

    ・一个电路板测得的 VOD:0.8Vpp、另一个电路板测得的 VOD:1.22Vpp (OUT A+至 OUT A--)

        

    ・数据表的 VOD 摆幅范围为0.8Vpp 至1.2Vpp。 (我想 VOD:1.0V 设置)

    ・更换这两个电路板和 IC (A-B-A 测试)时、VOD 功能取决于实现的 IC。  

    【问题】

    ・请告诉我数据表建议 VOD 摆幅范围 VOD 条件:1.4V 设置。

    ・另一个问题、是否有调整 VOD 摆幅变化的设置?  

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satochi、

    1)。 器件的额定工作电压范围为0.8V 至1.2V、涵盖许多器件。 因此、我们无法指定1.4V VOD。

    2)。 请注意 DS80PCI402数据表的表8-3。  级别13可提供最高设置。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您提供信息、

    我了解 VOD 的规定:1.4V。

    顺便说一下、表8-3将 VOD 写入:0.8V 至1.3V 设置、不包括1.4V。

    VOD:1.4V 设置是否在这些 IC 或应用中出现异常情况?

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    我也检查过其他器件、无法找到具有1.4V 摆幅的器件。 典型应用需要300至750mV 的摆幅、但我不确定您的客户为什么需要1.4V VOD。 根据我的搜索结果、我们没有具有1.4V 摆幅的器件。

    此致、、Nasser