This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:减少视频图像传输

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035479/ds90ub954-q1-cuts-in-video-image-transmission

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

您好!

正如我在前面的问题中提到的、我基本上解决了 LOKC 损耗问题、然后将同轴电缆更改为具有更好特性的电缆(DACAR 302)。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1000436/ds90ub954-q1-pattern-generator/3698814

无论如何、我仍然有一些切口、这是在系统启动时观察到的。 当一段时间过去时、它会稳定并正常工作。

是否有人知道此问题可能在哪里产生?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    您能否运行 MAP 工具(ALP 软件中的裕度分析程序)并向我们提供结果?

    此致、

    Shruti  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、  

    感谢您的快速回复。 我将测试是否可以安装它、因为我有 Linux 操作系统。

    此致、

    Adrian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    谢谢你。 链路损耗问题与信号完整性有关、因此建议还检查 SI 参数、回波损耗和插入损耗。  

    您可以使用 ALP 连接到器件上的 FPD 芯片、只要您可以在计算机与您自己板上的芯片之间建立 SCL 和 SDA (I2C 引脚)连接即可。 通常需要一个中间 USB2ANY 板、用于将计算机上的 USB 连接到 FPD-Link 芯片上的 SCL 和 SDA 引脚。

    以下是两 个应用手册 、可帮助您使用 ALP 中的地图工具:

    https://www.ti.com/lit/an/snla301/snla301.pdf?ts=1631556436852&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu243/snlu243.pdf?ts=1631556438977&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Shruti 更多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    我没有使用 ALP 的资源、但阅读您给我的应用手册、我研究了 AEQ、我想问您:

    如果我的同轴电缆长度介于4、6甚至在某些情况下为15米、那么配置它的最佳方法是什么(AEQ 范围、AEQ 计时、AEQ 阈值)?

    谢谢、此致。

    Adrian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、  

    我们建议对预设寄存器按原样使用 AEQ 功能。 自适应均衡应是自动的、默认寄存器值旨在为 AEQ 提供正确的功能。 我们建议 配置 AEQ 寄存器(软件更改)的唯一时间是 PCB 板布局/原理图不符合 FPD 信号的通道/数据表规格。  

    对于 ALP、您可以尝试 使用外部 USB2ANY 和带 Windows 的笔记本电脑。

    如果您希望 python 脚本具有与 ALP 中的映射工具/TAB 等效的函数、则可以在 Windows 笔记本电脑上向下加载 ALP、然后转至 C:驱动器:

    C:\ALP\Analog LaunchPAD v1.57.0010\PreDefScripts\DS90UB951\ub954_margin_analysis_script  

    希望这对您有所帮助。  

    此致、

    Shruti  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Shruti、我理解这个概念。

    我将看到我可以使用 ALP 工具执行什么操作。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好!

    不用客气!  

    此致、

    Shruti