主题中讨论的其他器件:ALP、 USB2ANY
您好!
正如我在前面的问题中提到的、我基本上解决了 LOKC 损耗问题、然后将同轴电缆更改为具有更好特性的电缆(DACAR 302)。
无论如何、我仍然有一些切口、这是在系统启动时观察到的。 当一段时间过去时、它会稳定并正常工作。
是否有人知道此问题可能在哪里产生?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
正如我在前面的问题中提到的、我基本上解决了 LOKC 损耗问题、然后将同轴电缆更改为具有更好特性的电缆(DACAR 302)。
无论如何、我仍然有一些切口、这是在系统启动时观察到的。 当一段时间过去时、它会稳定并正常工作。
是否有人知道此问题可能在哪里产生?
谢谢你。
Adrian、您好!
谢谢你。 链路损耗问题与信号完整性有关、因此建议还检查 SI 参数、回波损耗和插入损耗。
您可以使用 ALP 连接到器件上的 FPD 芯片、只要您可以在计算机与您自己板上的芯片之间建立 SCL 和 SDA (I2C 引脚)连接即可。 通常需要一个中间 USB2ANY 板、用于将计算机上的 USB 连接到 FPD-Link 芯片上的 SCL 和 SDA 引脚。
以下是两 个应用手册 、可帮助您使用 ALP 中的地图工具:
此致、
Shruti 更多
您好、Adrian、
我们建议对预设寄存器按原样使用 AEQ 功能。 自适应均衡应是自动的、默认寄存器值旨在为 AEQ 提供正确的功能。 我们建议 配置 AEQ 寄存器(软件更改)的唯一时间是 PCB 板布局/原理图不符合 FPD 信号的通道/数据表规格。
对于 ALP、您可以尝试 使用外部 USB2ANY 和带 Windows 的笔记本电脑。
如果您希望 python 脚本具有与 ALP 中的映射工具/TAB 等效的函数、则可以在 Windows 笔记本电脑上向下加载 ALP、然后转至 C:驱动器:
C:\ALP\Analog LaunchPAD v1.57.0010\PreDefScripts\DS90UB951\ub954_margin_analysis_script
希望这对您有所帮助。
此致、
Shruti