This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:请求通过电源轨进行配电/电流分配

Guru**** 2416110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1035923/dp83869hm-request-for-power-current-distribution-over-supply-rails

器件型号:DP83869HM

我正在进行 涉及 DP83869HMRGZR 的设计、

RGMII 到铜(1G)实现

3电源电压配置、VDDIO =1.8V  

 

数据表中指出 了50%利用率下483mW 的典型功耗。 您能否提供 任何估计的最大值?

 

此外、 设计了解 VDD1P1 (以及其他可用电源轨)的最大电源电流也很重要。 您能否提供任何预期的电源工作电流或电源上的配电?

我的意思是说配电、VDD1P1电源和其他电源在总功耗中使用的百分比是多少? 它是大致均匀还是一个电源消耗最多、而另一个电源的拆分百分比要小得多?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rebecca、

    我发现相关的 e2e 问题已得到解答、但有相同的问题。 希望它能帮助:  

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/931313/dp83869hm-max-supply-current-for-each-power-rail

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vikram、在我发布问题后、这个话题变得更容易找到。

    另一个主题: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785209/dp83869hm-require-detailed-current-draw-specifications-for-three-supply-mode 还 提供了每轨电流信息、我认为这是标称值、因为数据表中提供的总功耗接近483mW。 但是  、第一个链路中提供的1.8V 最大电流小于第二个链路中1.8V VDDIO 和 VDD1P8的标称电流。 您能帮助澄清这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rebecca、

    我不确定我是否看到了您看到的内容:)。 我看到在第一个线程中、vdda1p8上的最大电流为60mA、在第二个链路上、nom 为52mA。 您可以输入您正在比较的数字、我可以检查是否存在任何报告差异。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 在第二个链路中为所需实现指定的电流为:

    电源                典型值(?)

    VDDIO (1.8V)   17mA

    VDD2P5              88mA

    VDD1P1              119mA

    VDD1P8              52mA

    第二个链路中提供的最大电流为:

    1.1V => 220mA

    1.8V => 60mA

    2.5V => 100mA

    3.3V IO => 80mA

    问题可能是  由于列出了3.3V IO、因此 VDDIO (1.8V)的最大值缺失。 否则、17mA + 52mA (标称值)> 60mA (最大值)。

    如果您使用最大 IO 功率3.3Vx80mA = 246mw 并分压1.8V、则 VDDIO 的最大电流将为147mA、这似乎明显 高于17mA 的标称电流。 此外、 与3.3V 相比、该器件在1.8V 电压下运行时的功耗似乎更低。 您能否为1.8V IO 运行提供最大值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处为:最大1.8V IO => 50mA

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解决!