我正在进行 涉及 DP83869HMRGZR 的设计、
RGMII 到铜(1G)实现
3电源电压配置、VDDIO =1.8V
数据表中指出 了50%利用率下483mW 的典型功耗。 您能否提供 任何估计的最大值?
此外、 设计了解 VDD1P1 (以及其他可用电源轨)的最大电源电流也很重要。 您能否提供任何预期的电源工作电流或电源上的配电?
我的意思是说配电、VDD1P1电源和其他电源在总功耗中使用的百分比是多少? 它是大致均匀还是一个电源消耗最多、而另一个电源的拆分百分比要小得多?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在进行 涉及 DP83869HMRGZR 的设计、
RGMII 到铜(1G)实现
3电源电压配置、VDDIO =1.8V
数据表中指出 了50%利用率下483mW 的典型功耗。 您能否提供 任何估计的最大值?
此外、 设计了解 VDD1P1 (以及其他可用电源轨)的最大电源电流也很重要。 您能否提供任何预期的电源工作电流或电源上的配电?
我的意思是说配电、VDD1P1电源和其他电源在总功耗中使用的百分比是多少? 它是大致均匀还是一个电源消耗最多、而另一个电源的拆分百分比要小得多?
谢谢
您好、Rebecca、
我发现相关的 e2e 问题已得到解答、但有相同的问题。 希望它能帮助:
--
此致、
Vikram
谢谢 Vikram、在我发布问题后、这个话题变得更容易找到。
另一个主题: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/785209/dp83869hm-require-detailed-current-draw-specifications-for-three-supply-mode 还 提供了每轨电流信息、我认为这是标称值、因为数据表中提供的总功耗接近483mW。 但是 、第一个链路中提供的1.8V 最大电流小于第二个链路中1.8V VDDIO 和 VDD1P8的标称电流。 您能帮助澄清这一点吗?
是的、 在第二个链路中为所需实现指定的电流为:
电源 典型值(?)
VDDIO (1.8V) 17mA
VDD2P5 88mA
VDD1P1 119mA
VDD1P8 52mA
第二个链路中提供的最大电流为:
1.1V => 220mA
1.8V => 60mA
2.5V => 100mA
3.3V IO => 80mA
问题可能是 由于列出了3.3V IO、因此 VDDIO (1.8V)的最大值缺失。 否则、17mA + 52mA (标称值)> 60mA (最大值)。
如果您使用最大 IO 功率3.3Vx80mA = 246mw 并分压1.8V、则 VDDIO 的最大电流将为147mA、这似乎明显 高于17mA 的标称电流。 此外、 与3.3V 相比、该器件在1.8V 电压下运行时的功耗似乎更低。 您能否为1.8V IO 运行提供最大值?