Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1780, THVD1406
主题中讨论的其他器件: THVD1406
大家好、
我们在设计中使用的是 SN65HVD1780器件。 请参阅以下电路。
DE 和 RE 始终处于启用状态、不受 MCU 控制。 在发送和接收半双工通信时是否会出现问题?

2.如果有任何问题,可以直接更换全双工部件? 而无需更改设计?
请恢复。
谢谢、
Vidhya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1780, THVD1406
大家好、
我们在设计中使用的是 SN65HVD1780器件。 请参阅以下电路。
DE 和 RE 始终处于启用状态、不受 MCU 控制。 在发送和接收半双工通信时是否会出现问题?

2.如果有任何问题,可以直接更换全双工部件? 而无需更改设计?
请恢复。
谢谢、
Vidhya
您好、Vidhya、
对于半双工实现、DE 通常由 MCU 控制、以便可以更改通信方向。 这种方法可以在本地节点正在传输时将 DE 驱动为高电平、在接收时将 DE 驱动为低电平。 在这两种情况下、接收器都可以保持使能状态以始终反映总线状态、或者/RE 线路可以与 DE 共享、以便仅在节点没有主动控制总线时才激活。
或者、可以使用全双工器件来允许驱动器持续保持激活状态。 但是、正如 Clemens 提到的、这需要一个用于单向信号的单独差分对、因此需要一个不同的引脚排列。
如果您有任何疑问、请告知我们。
此致、
Eric Schott
Vidhya、
在 THVD1406中、如果 D 保持开路/高电平的时间超过 tdevice-auto-dir、则接收器将自动被启用。 因此、在 THVD1406上、您可以将 SHDN 和 RE 连接到高电平、并使用连接到 MCU 的 D 引脚来控制驱动器和接收器。 当由切换波形驱动时、D 引脚将使器件保持在驱动模式。 如果 D 保持高电平意味着没有消息通过、THVD1406将自动切换到接收器模式。
此致、
Eric Hackett