This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1780:SN65HVD1780使能

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1780, THVD1406
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034401/sn65hvd1780-sn65hvd1780-enable

器件型号:SN65HVD1780
主题中讨论的其他器件: THVD1406

大家好、

 我们在设计中使用的是 SN65HVD1780器件。 请参阅以下电路。

DE 和 RE 始终处于启用状态、不受 MCU 控制。 在发送和接收半双工通信时是否会出现问题?

2.如果有任何问题,可以直接更换全双工部件? 而无需更改设计?  

请恢复。

谢谢、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要 DE 为高电平、此器件将在总线上传输、并且任何其他节点都无法发送任何内容。

    全双工收发器具有用于发送和接收的独立差分总线信号;这需要两个额外的引脚(或用于代替 DE/RE 引脚的引脚)。 因此无法更改 P2P。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 如果存在一对一通信(仅具有一个驱动器和一个接收器)、是否会出现问题?  

    如果 DE 保持断开状态该怎么办? 重新启用后、只能执行接收操作?

    请恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要 DE 为高电平、唯一可能的通信就是从该驱动器到其他接收器的通信。

    当 DE 打开时、驱动器始终处于禁用状态、并且只能在此节点上接收。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vidhya、

    对于半双工实现、DE 通常由 MCU 控制、以便可以更改通信方向。 这种方法可以在本地节点正在传输时将 DE 驱动为高电平、在接收时将 DE 驱动为低电平。 在这两种情况下、接收器都可以保持使能状态以始终反映总线状态、或者/RE 线路可以与 DE 共享、以便仅在节点没有主动控制总线时才激活。  

    或者、可以使用全双工器件来允许驱动器持续保持激活状态。 但是、正如 Clemens 提到的、这需要一个用于单向信号的单独差分对、因此需要一个不同的引脚排列。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能对即将推出的具有自动方向控制功能的 THVD1406器件感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens、Eric。

    因此、我可以配置为第三个、仅从 MCU 进行控制、并始终保持启用(低电平有效)?

    请确认。

    谢谢、此致、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    对于  THVD1406、SHDN 引脚仍需要由 MCU 控制、对吧?

    它是如何自动化的? 请澄清。

    谢谢、

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya、

    在 THVD1406中、如果 D 保持开路/高电平的时间超过 tdevice-auto-dir、则接收器将自动被启用。 因此、在 THVD1406上、您可以将 SHDN 和 RE 连接到高电平、并使用连接到 MCU 的 D 引脚来控制驱动器和接收器。 当由切换波形驱动时、D 引脚将使器件保持在驱动模式。 如果 D 保持高电平意味着没有消息通过、THVD1406将自动切换到接收器模式。

    此致、

    Eric Hackett