This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C550C:自动流量控制在 DIP-40封装中不起作用

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C550C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033574/tl16c550c-auto-flow-control-doesn-t-work-in-dip-40-package

器件型号:TL16C550C

我在该主题 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/930312/tl16c550c-auto-flow-control-doesn-t-work 中看到与 Andres Oriz2相同的问题

具体而言、AFE 位不能置位、并且始终回读为0。  在所引用的线程中、指示无法复制此问题、但不清楚使用了 TL16C550C 的哪个封装: DIP-40或 PLCC。  此问题仅存在于测试中的 DIP-40封装中。  我已经尝试过许多 DIP-40封装、它们的行为都与 Andres 描述的不符。

您能否告诉我所做的测试是否在 DIP-40封装上进行?

谢谢、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我已为此主题分配了一名 UART 专家。 我们将在美国度假后再次与您进行讨论。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    测试是使用器件的 PLCC 封装完成的。 该器件的 DIP 封装已停产、因此我们实际上无法再对其进行处理。  

    我仔细检查了我们的系统、发现 PLCC 封装和 DIP 封装具有相同的裸片、因此理论上、两者的运行方式应该相同。 唯一的差异是热阻抗数和极小的电容/电感差异、其中 DIP 封装的电容和电感会稍高一些。  

    您是否看到过与温度测试相关的问题? (如果是这样、DIP 封装可能会出现某种问题、而 PLCC 可能看不到它)。 否则、我想差异将与系统级相关、在系统级中、某个引脚上的电容越大/电容越小、可能会在一个器件封装中产生问题、但在另一个器件封装中则不会产生问题。

    编辑:考虑到这一点、但这也可能与硅器件老化相关、因为 DIP 封装多年前已被取消。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我认为我的症状不 是热变化或电容/电感变化。  实际上,AFE 位不会置位--始终读回为零。  在我测试过的许多 DIP-40芯片上就是这种情况。  在 PLCC 型号上从未出现问题。  也许是硅老化问题。  我猜也可能有一堆假冒或带有评价的芯片。

    无论如何、 由于 DIP-40 已停产、我想我们已经完成了。  感谢您付出的时间和努力。

    谢谢、

    韦恩