您好!
如果集线器下游连接到:
-端口1至 不可拆卸 USB 设备
-端口2连接到 USBA 连接器-需要 VBUS 为器件加电的可拆卸 USB 器件
1.是否需要更改集线器配置?
2.主机是否可以通过上行 USB 连接更改集线器配置? 我们没有连接 I2C 或 SMBus 接口。
OTP ROM 的工作原理是什么? 如果我需要使用 OTP ROM、 SCL/SMBCLK 和 SDA/SMBDAT 上所需的拉电阻值是多少? 这些引脚是否可以保持 永久上拉?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果集线器下游连接到:
-端口1至 不可拆卸 USB 设备
-端口2连接到 USBA 连接器-需要 VBUS 为器件加电的可拆卸 USB 器件
1.是否需要更改集线器配置?
2.主机是否可以通过上行 USB 连接更改集线器配置? 我们没有连接 I2C 或 SMBus 接口。
OTP ROM 的工作原理是什么? 如果我需要使用 OTP ROM、 SCL/SMBCLK 和 SDA/SMBDAT 上所需的拉电阻值是多少? 这些引脚是否可以保持 永久上拉?
谢谢
您好!
1.为了符合 USB 规范,不可移动的端口应使用集线器的寄存器设置标记为不可移动,但在功能上不需要这样做。 设置不可移动位只会更改集线器在其描述符中报告的内容、而不会更改其实际操作。
2.只有在没有 SMBus 或 I2C 可用的情况下、才能在 OTP 中设置配置。
3、可以、只要 SMBUSz 为高电平、SDA 和 SCL 就可以从外部上拉。
让我知道客户是否希望通过 OTP 设置寄存器、我可以提供该工具。
此致、
JMMN