This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B-Q1:集线器配置

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034393/tusb8020b-q1-hub-configuration

器件型号:TUSB8020B-Q1

您好!

如果集线器下游连接到:

-端口1至 不可拆卸 USB 设备

-端口2连接到 USBA 连接器-需要 VBUS 为器件加电的可拆卸 USB 器件

1.是否需要更改集线器配置?  

2.主机是否可以通过上行 USB 连接更改集线器配置? 我们没有连接 I2C 或 SMBus 接口。

OTP ROM 的工作原理是什么? 如果我需要使用 OTP ROM、  SCL/SMBCLK 和 SDA/SMBDAT 上所需的拉电阻值是多少? 这些引脚是否可以保持 永久上拉?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.为了符合 USB 规范,不可移动的端口应使用集线器的寄存器设置标记为不可移动,但在功能上不需要这样做。  设置不可移动位只会更改集线器在其描述符中报告的内容、而不会更改其实际操作。

    2.只有在没有 SMBus 或 I2C 可用的情况下、才能在 OTP 中设置配置。

    3、可以、只要 SMBUSz 为高电平、SDA 和 SCL 就可以从外部上拉。

    让我知道客户是否希望通过 OTP 设置寄存器、我可以提供该工具。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了进行确认、为了支持 OTP 功能、一旦我在 SCL 和 SDA 引脚上有一个上拉电阻、配置将通过上行 USB 通信完成?

    我是否可以知道 SDA 和 SCL 引脚上的4.7k Ω 上拉电阻器是否正常?  

    我们仍然不确定是否需要重新配置 OTP。 您能否提供您的电子邮件地址、以便我们可以在需要时联系您获取该工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、SDA/SCL 上的这些上拉电阻器可用于 OTP 编程。

    请接受我的朋友的请求、我可以在那里分享该工具。

    此致、

    JMMN