This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:ppm 计数器

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034371/ds125df410-ppm-counter

器件型号:DS125DF410

什么是 PPM 计数? 如果我不设置 ppm 计数寄存器会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PPM 计数是目标 VCO 频率允许的变化量。 需要设置预期的 PPM 计数和 PPM 计数容差、因为重定时器用于检测有效的频率锁定的值。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我不设置 PPM 计数值该怎么办? 我将重定时器仅用于以太网模式(1G/10G)。  是否会有任何预期的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    如果未设置 PPM 计数、重定时器将无法锁定到目标 VCO 频率、并且您的器件将输出您不需要的数据速率。

    有关如何为以太网模式设置 PPM 计数的更多信息、请参阅  DS125DF410数据表中的第7.4.4节"基于标准的模式"(另一节如下所示)。

    此致、

    起亚拉赫巴