This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR100:在 DS25BR100输入和输出引脚断电时、是否可以在其上施加1.5V TTL 信号?

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034694/ds25br100-can-a-1-5v-ttl-signal-be-applied-on-ds25br100-input-and-output-pin-while-it-is-powered-off

器件型号:DS25BR100

你(们)好。

我 的设计中使用的是 DS25BR100。 您能帮您看看下面的问题吗?

如果器件断电、是否可以将1.5V TTL 信号(10MHz)注入输入引脚或输出? 它能存活吗?

 您能否共享 DS25BR100的任何输入/输出 IO 图?

这是我的用户案例。  DS25BR100用于接收和发送 LVDS 信号、但1.5V TTL 信号也连接到输入和输出引脚。

 DS25BR100断电后、1.5V TTL 信号开始同时应用于 DS25BR100输入和输出引脚。

 

此致、

约克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入和输出引脚上的 VID 信号可能超过1V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、约克、

    输入是交流耦合还是直流耦合?

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    它是直流耦合。

    此致、

    约克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、约克、

    ESD 二极管器件上电、或者器件的输入和电源之间会出现二极管压降。 这可能起作用、但会影响器件的长期可靠性。 此外、器件未在这种情况下进行特性描述。  

    此致、、Nasser