This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我 的设计中使用的是 DS25BR100。 您能帮您看看下面的问题吗?
如果器件断电、是否可以将1.5V TTL 信号(10MHz)注入输入引脚或输出? 它能存活吗?
您能否共享 DS25BR100的任何输入/输出 IO 图?
这是我的用户案例。 DS25BR100用于接收和发送 LVDS 信号、但1.5V TTL 信号也连接到输入和输出引脚。
DS25BR100断电后、1.5V TTL 信号开始同时应用于 DS25BR100输入和输出引脚。
此致、
约克