This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:我们需要验证 TPS65988后缀 DJ 和 DH 之间的差异。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988, TPS65988DJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1034317/tps65988-we-want-to-verify-the-differences-between-the-tps65988-suffix-dj-and-dh

器件型号:TPS65988

尊敬的专家

我们需要验证 TPS65988后缀 DJ 和 DH 之间的差异。

用户使用两种不同的 ICS 购买产品、那么会发生什么情况?

您能否通过调整现有的 TPS65988DJ 来购买像 TPS65988DH 一样工作的方法?

请帮助详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加布里埃尔

    TPS65988系列器件根据固件配置和要支持的目标市场显示了不同的后缀。  版本不兼容、可能需要额外的 NDA 和其他协议才能使用、因为它们可能集成了 TI 或您的端 IP。

    以下是扩散型和预期用途的列表:

    DDH- 支持所有类型 C/PD 模式和显示端口交替模式

    DDJ-支持 所有 typedC/PD 模式以及 Thunderbolt 和 DisplayPort 交替模式

    DDK-支持 所有 typedC/PD 模式以及 USB4和 Thunderbolt 以及 DisplayPort 交替模式

    如果您的系统是为 DDH 部件设计的、则您只能使用 DDH 部件。  在没有严重问题的情况下、无法更改现有系统中的固件配置。

    此致、

    卡盘