请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65988 尊敬的专家
我们需要验证 TPS65988后缀 DJ 和 DH 之间的差异。
用户使用两种不同的 ICS 购买产品、那么会发生什么情况?
您能否通过调整现有的 TPS65988DJ 来购买像 TPS65988DH 一样工作的方法?
请帮助详细说明。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家
我们需要验证 TPS65988后缀 DJ 和 DH 之间的差异。
用户使用两种不同的 ICS 购买产品、那么会发生什么情况?
您能否通过调整现有的 TPS65988DJ 来购买像 TPS65988DH 一样工作的方法?
请帮助详细说明。
加布里埃尔
TPS65988系列器件根据固件配置和要支持的目标市场显示了不同的后缀。 版本不兼容、可能需要额外的 NDA 和其他协议才能使用、因为它们可能集成了 TI 或您的端 IP。
以下是扩散型和预期用途的列表:
DDH- 支持所有类型 C/PD 模式和显示端口交替模式
DDJ-支持 所有 typedC/PD 模式以及 Thunderbolt 和 DisplayPort 交替模式
DDK-支持 所有 typedC/PD 模式以及 USB4和 Thunderbolt 以及 DisplayPort 交替模式
如果您的系统是为 DDH 部件设计的、则您只能使用 DDH 部件。 在没有严重问题的情况下、无法更改现有系统中的固件配置。
此致、
卡盘