请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB948-Q1 尊敬的所有人:
这是 Chris。 最近、我正在为客户选择合适的器件、但这是我第一次尝试使用。
因此、我希望您能就如何为 IVI 或 ADAS 选择合适的器件向我提供一些建议。
另外、我希望大家能对 IVI 的 FPD Link 和 ADAS 之间的区别进行一些解释。
谢谢、致以最诚挚的问候!
Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人:
这是 Chris。 最近、我正在为客户选择合适的器件、但这是我第一次尝试使用。
因此、我希望您能就如何为 IVI 或 ADAS 选择合适的器件向我提供一些建议。
另外、我希望大家能对 IVI 的 FPD Link 和 ADAS 之间的区别进行一些解释。
谢谢、致以最诚挚的问候!
Chris
尊敬的 Chris:
在查找 IVI/ADAS 器 件时、您可以在 TI.com 的 FPD-Link 概述页面上选择"FPD-Link 摄像头串行器/解串器"(ADAS)或"FPD-Link 显示串行器/解串器"(IVI)。
IVI/ADAS 器件的一些示例:
IVI:
ADAS:
要回答有关 IVI 和 ADAS FPD-Link 之间差异的问题、主要区别在于器件与什么连接。 例如、IVI 器件通常与视频处理器连接以接收视频数据输入、而 ADAS 器件与摄像头/传感器连接以接收输入数据。
此致、
本