This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:IVI 和 ADAS 的 FPD Link 之间的区别是什么

Guru**** 2544960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033806/ds90ub948-q1-what-is-the-difference-between-fpd-link-for-ivi-and-adas

器件型号:DS90UB948-Q1

尊敬的所有人:

这是 Chris。 最近、我正在为客户选择合适的器件、但这是我第一次尝试使用。  

因此、我希望您能就如何为 IVI 或 ADAS 选择合适的器件向我提供一些建议。

另外、我希望大家能对 IVI 的 FPD Link 和 ADAS 之间的区别进行一些解释。

 谢谢、致以最诚挚的问候!

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    在查找 IVI/ADAS 器    件时、您可以在 TI.com 的 FPD-Link 概述页面上选择"FPD-Link 摄像头串行器/解串器"(ADAS)或"FPD-Link 显示串行器/解串器"(IVI)。

    IVI/ADAS 器件的一些示例:

    IVI:

    • DS90UB92x
    • DS90UB94x

    ADAS:

    • DS90UB93x
    • DS90UB95x

    要回答有关 IVI 和 ADAS FPD-Link 之间差异的问题、主要区别在于器件与什么连接。 例如、IVI 器件通常与视频处理器连接以接收视频数据输入、而 ADAS 器件与摄像头/传感器连接以接收输入数据。

    此致、