This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:TPS25810

Guru**** 2417640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033183/tps25810-tps25810

器件型号:TPS25810
主题中讨论的其他器件: TPS25750

您好!

EVM 板输入是直流插孔/直流电缆输入、并输出到 USB 连接器。

但我想检查具有 C 型连接器的各种适配器输入的 USB-C 控制器 IC 的行为。

 如果按如下方式进行修改、是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定是否理解该请求、但 TPS25810仅用于 DFP 应用(TPS25810始终用作源)。 因此、测试 TPS25810在由其他 Type-C 源设备供电时的行为方式不是有效的测试用例。 TPS25810将仅连接到系统上的单个 DCDC。  

    请告诉我、这是否是您要询问的内容、以及这是否有助于回答您的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:  

    感谢您解决问题。  

    您能否推荐适用于我的应用的任何 IC?

    拉电流5V-15W -> USB C 控制器->音频器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以查看 TPS25750。 但是、如果您只需要 Type-C UFP、那么您可以通过 CC 引脚上的电阻器来实现这一点