Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS280BR820 主题中讨论的其他器件:DS320PR810
你好
我们正在寻找支持 PCIe 第6代的均衡器。 请提供有关的更多信息
DS320PR810。 是否有新的 IC 支持 PCIe 第6代、从而支持64Gbps/s PAM4。
我们尤其需要 Gen5和 Gen6的均衡器。
谢谢、此致
Sunaina