This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR820:支持均衡器的第5代和第6代 PCIe

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1033347/ds280br820-pcie-gen-5-and-gen-6-supporting-equalizer

器件型号:DS280BR820
主题中讨论的其他器件:DS320PR810

你好

我们正在寻找支持 PCIe 第6代的均衡器。 请提供有关的更多信息  

DS320PR810。 是否有新的 IC 支持 PCIe 第6代、从而支持64Gbps/s PAM4。

我们尤其需要 Gen5和 Gen6的均衡器。

谢谢、此致

Sunaina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunaina、

    请考虑 DS320PR810。 我不确定您是否可以访问此器件的 IBIS-AMI 模型。 您可以运行 sims 以验证这两种数据速率下的操作。 如果您无法访问此型号、请使用您的电子邮件地址发送朋友请求。

    此致、、Nasser