请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB212 尊敬的团队:
我对 TUSB212有几个问题。 请帮助回答。
- 通常、输入信号应为 USB 信号。 如果输入信号 是 UART 信号而不是 USB 信号、是否会自动旁路 TUSB212?
- TUSB212如何实现 HS 检测? 您知道、如果是 HS 模式、我们使用该部件来补偿输入信号。 那么、对于输入信号、我们是否会在模式检测之前进行信号补偿? 如果输入信号为 HS 且其质量较低、这会影响 HS 检测吗?
谢谢。