This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB212有几个问题

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1032668/tusb212-tusb212-several-questions

器件型号:TUSB212

尊敬的团队:

我对 TUSB212有几个问题。 请帮助回答。

  1. 通常、输入信号应为 USB 信号。 如果输入信号 是 UART 信号而不是 USB 信号、是否会自动旁路 TUSB212?
  2. TUSB212如何实现 HS 检测? 您知道、如果是 HS 模式、我们使用该部件来补偿输入信号。 那么、对于输入信号、我们是否会在模式检测之前进行信号补偿? 如果输入信号为 HS 且其质量较低、这会影响 HS 检测吗?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、TUSB212将不会进入其 HS 模式

    此检测基于 USB 2 HS 枚举。 USB 2 HS 枚举是通常不需要任何补偿的特定低速信号序列。 您为何在现阶段考虑薪酬?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、  

    2.我是说如果输入是 HS 信号、但其信号质量较低、我们的器件能否成功检测到它为 HS?

    实际上、我们正在客户系统中进行系统级信号完整性评估。 我们想知道如何实现交流升压和直流升压。 我们是否放大交流/直流升压的电流信号或电压信号? TUSB212的简单等效电路模型是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、枚举过程在过程完成后才使用 HS 数据。 在 HS 数据位于总线上之前、将输入 HS 并进行补偿。  

    由于 NDA、我无法在 E2E 中分享有关此内容的详细信息。 总之、  交流升压可补偿走线和电缆中的容性损耗、而直流升压可补偿主要存在于长 USB2电缆中的红外损耗。   此 器件没有简单的等效电路模型。  在 NDA 下、此器件确实存在模型。