This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9517:PCA9517有关 SMBus 电平和 VCC 电压电平的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9517, TCA9517, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159172/pca9517-pca9517-question-on-smbus-level-and-vcc-voltage-level

器件型号:PCA9517
主题中讨论的其他器件: TCA9517TCA9803

Q1:VCCA 和 VCCB 是否可以在相同的电压电平下工作? 例如、两侧均为3.3V

问题2.  我已经培养了 CLK/数据波形、在 B 侧、低电平似乎无法达到0V。 请参见下图。 它是否与数据表中与负载相关的下冲勘误表相关?

问题3. 如果不推荐在新设计中采用 PCA9517、您是否更喜欢在新设计中采用 TCA9517?

谢谢

许志明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。

    2.否;PCA9517/TCA9517在 B 侧输出大约0.5V 的电压、以防止出现双向锁定情况。

    3. PCA9517不再可用。 我们已经为您做出了选择。

    考虑使用 TCA9803、它可以在两侧输出低电压(但不能在 B 侧放置拉电阻器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.你确定吗? 根据 TI E2E 中的问题、不允许使用相同的电压电平。 请参阅下面的链接

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/702178/the-application-problems-of-pca9517-in-iic-bus?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PCA9517#

    2.您是否知道低水平为何 B 侧不一致、有些比其他侧低?

      此外 、侧波形看起来正常、连接到主机的位置。

    3. TI 为什么更喜欢使用  TCA9803而不是 TCA9517?

    许志明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、链接的问题没有说两个电源之间存在任何最小差异。

    PCA9517的输出电压约为0.5V。其他器件的输出电压较低。

    TCA980x 具有更快的上升时间、但由于其电流源、压摆率受控的边沿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    [引用 userid="525881" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159172/pca9517-pca9517-question-on-smbus-level-and-vcc-voltage-level ]Q1:VCCA 和 VCCB 是否可以在相同的电压电平下工作? 例如、两侧均为3.3V[/报价]

    正如各位先生所指出的,是的,这是允许的。

    [引用 userid="525881" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159172/pca9517-pca9517-question-on-smbus-level-and-vcc-voltage-level ]Q2。  我已经培养了 CLK/数据波形、在 B 侧、低电平似乎无法达到0V。 请参见下图。 它是否与数据表中与负载相关的下冲勘误表相关?

    B 侧具有偏移电压当 A 侧驱动为低电平时、B 侧将其电压偏移至大约500mV。  

    [引用 userid="525881" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159172/pca9517-pca9517-question-on-smbus-level-and-vcc-voltage-level ]Q3。 如果不推荐在新设计中采用 PCA9517、您是否更喜欢在新设计中采用 TCA9517?

    TCA9517是推荐的器件、正如 Clemens 所指出的、TCA980x 在 Vcc 电平下也能正常工作。  

    -Bobby