This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:从 CC1切换到 CC2的时间

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/979985/hd3ss3220-switching-time-from-cc1-to-cc2

器件型号:HD3SS3220

大家好、

插入 USB 电缆后、HD3SS3220会检测 CC1和 CC2的电压以确定 DIR。  

CC1是否是默认检测对象? 如果是、使用 CC2 (翻转连接)时、插入 USB 电缆切换到 CC2 (翻转模式)需要多长时间?

最棒的

Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、它不是默认的 CC1。 它可以是 CC1或 CC2、具体取决于电缆方向、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我想知道多路复用器侧是否有默认的 CC 引脚。 例如、如果其中一个 CC 引脚为默认值、当电缆的 CC 连接到另一个 CC 引脚时、切换是否需要时间?

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、当未连接时、CC 引脚应同时为高电平或同时为低电平或同时为两个时钟信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    当用于通过 USB3.1合规性测试时、会发生一些问题。

    -当连接器翻转时,环回测试中会发生同步丢失。

    -SyncLoss 在抖动添加到信号时发生
    当抖动量和频率较低时、不会→μ s

    如果您遇到了上述类似的情况、如果您能就原因和对策向我们提供建议、我们将不胜感激。

    我们正在考虑是否可以使用重定时器等器件进行测量、因为抖动会产生影响。
    如果您有适合与 USB3.1 Gen2搭配使用的重定时器 IC、请进行介绍。

    最棒的

    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以发送测试报告吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    感谢您的跟进。

    我要求提交报告,但尚未收到报告。

    我认为我们可以关闭此主题、必要时我会通过电子邮件向您发送。

    最棒的

    Zeming