大家好、
插入 USB 电缆后、HD3SS3220会检测 CC1和 CC2的电压以确定 DIR。
CC1是否是默认检测对象? 如果是、使用 CC2 (翻转连接)时、插入 USB 电缆切换到 CC2 (翻转模式)需要多长时间?
最棒的
Zeming
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
非常感谢。
当用于通过 USB3.1合规性测试时、会发生一些问题。
-当连接器翻转时,环回测试中会发生同步丢失。
-SyncLoss 在抖动添加到信号时发生
当抖动量和频率较低时、不会→μ s
如果您遇到了上述类似的情况、如果您能就原因和对策向我们提供建议、我们将不胜感激。
我们正在考虑是否可以使用重定时器等器件进行测量、因为抖动会产生影响。
如果您有适合与 USB3.1 Gen2搭配使用的重定时器 IC、请进行介绍。
最棒的
Zeming