您好!
`m、我正在测试板载介质转换器的新原型。 原型是 PCIe 扩展卡、具有集成以太网控制器(i225)和 DP83869HM、可用作 SFP 的转换器。 我可以完全访问 PHY 的 MDIO 接口。 它`s 1000Mb 铜缆转换器、但我根据插入的 SFP 配置转换速度。
现在、当我将电路板配置为100MBit 传输时、一切都正常。 n`t、当我将其配置为1000MBit 传输时、我无法与网络通信。
在1000MBit 模式下、我将 PHY 配置如下:
reg ->Val
0x0000 -> 0x1140
0x0010 -> 0x5048
0x01DF -> 0x0044
0x01EC --> 0x1FFC 当我写入该寄存器时、我丢失铜缆链路(Windows 或 Linux)
0x0C00 -> 0x1140
n`t 该寄存器后、我会在铜侧看到1000MBit 链路、在光纤侧看到传输(通过 SFP 交换机的 LED)、但我无法到达网络。
您是否知道我如何修复此项目?
此致、
Marco Ritter