This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:1000Mbit/100Mbit 铜缆转光纤介质转换器板

Guru**** 2418360 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977036/dp83869hm-1000mbit-100mbit-copper-to-fiber-media-converter-board

器件型号:DP83869HM

您好!

`m、我正在测试板载介质转换器的新原型。 原型是 PCIe 扩展卡、具有集成以太网控制器(i225)和 DP83869HM、可用作 SFP 的转换器。 我可以完全访问 PHY 的 MDIO 接口。 它`s 1000Mb 铜缆转换器、但我根据插入的 SFP 配置转换速度。

现在、当我将电路板配置为100MBit 传输时、一切都正常。 n`t、当我将其配置为1000MBit 传输时、我无法与网络通信。

在1000MBit 模式下、我将 PHY 配置如下:

reg ->Val

0x0000 -> 0x1140

0x0010 -> 0x5048

0x01DF -> 0x0044

0x01EC --> 0x1FFC 当我写入该寄存器时、我丢失铜缆链路(Windows 或 Linux)

0x0C00 -> 0x1140

n`t 该寄存器后、我会在铜侧看到1000MBit 链路、在光纤侧看到传输(通过 SFP 交换机的 LED)、但我无法到达网络。

您是否知道我如何修复此项目?

此致、

Marco Ritter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    感谢您在 E2E 上发布问题。 我们团队中的某个人将在下周周二前回来。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aniruddha、

    这是一个紧迫的问题。 您能优先处理这个问题吗?

    此致 Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    是否有机会对此主题做出响应?

    BR

    Armin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Armin:

    对拖延表示诚挚的歉意。 我希望我们能够继续共同努力,解决这一问题。

    根据数据表语言、这个寄存器操作的操作顺序也许很重要。 请参阅数据表中的第9.4.8.4节、寄存器0x1DF 应在寄存器0x0、0x10和0xC00之前进行配置。  

    此外、寄存器0x3的值是多少?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我检查了您在电路板上推荐的寄存器配置顺序、但遇到了与之前相同的链接问题。

    寄存器0x0003的值= 0xA0F1

    此致、

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    如果我理解正确、则100M 媒体转换器模式工作正常、但1000M 媒体转换器模式不工作。

    对于100M 媒体转换器模式、工作正常是否意味着器件链路正常、所有数据传输是否按预期工作?

    对于1000M 媒体转换器模式、我有以下问题:

    • 您能否澄清"无法与网络通信"的含义? 是否存在链路、无数据传输、数据包丢失、数据包错误等?
    • RX_CLK 是否处于活动状态?
    • 您能否读回寄存器以确认您的写入已完成?
    • 您能否提供适用于100M 媒体转换器模式和1000M 媒体转换器模式的 RX_CLK 屏幕截图?

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    "Can`tn`t 与网络通信"意味着我在铜缆和 SFP 侧看到一个链路、但我有任何数据传输。

    我`s 了 RX_CLK、但它未激活。 为什么我们应该在这个引脚上有一个时钟? 我们使用铜缆对光纤、而不是 RGMII 对光纤?

    我读回寄存器、所有寄存器都已设置好。

    你有其他想法吗?  也许在这种信息学中有错误?

    此致、

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    感谢您提供原理图。 我将在下周的星期二之前查看原理图并提供其他反馈。

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够提供完整的原理图、包括 SFP 连接器、磁性元件、束带等? 对于连接到此主题的原理图部分、我有以下反馈:

    • 移除 MDC 上的上拉电阻、不需要
    • 建议的2级自举电阻值为2.49k。 2.43k 应该正常、可以通过读取寄存器0x6e 和0x6f 来确认加电时自举设置正确。

    此外、您能否在两种情况下都检查 CLK_OUT 性能、而不是检查 RX_CLK?

    谢谢、

    Nikhil