This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:S 参数

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973530/tusb1002a-s-parameter

器件型号:TUSB1002A

大家好、

您能否为  IBIS-AMI 模型仿真提供 TUSB1002A 的 s 参数模型?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Noriyuki-San、

    请参阅 TI.com 上包含此信息的 IBIS-AMI 模型。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    感谢您的回复。

    我想运行仿真并按 s 参数估算通道损耗、包括转接驱动器。
    那么、您能否提供图中所示的 TUSB1002A 的 s 参数?



    此致、
    信之 Kasai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Noriyuki-San、

    IBIS-AMI 模型包含该模型中嵌入的用于运行通道仿真的相同信息 s 参数信息。 TI.com 上的模型还包括有关如何将其与 Keysight ADS 仿真器配合使用的指南。 如果您正在寻找 sxp 文件、我目前无法共享。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik-San、
    您是否从转接驱动器中提取了 s 参数?
    如果有 s 参数、则更容易选择 EQ 值并将其特性与其他转接驱动器进行比较。
    此致、
    信之 Kasai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Noriyuki-San、

    明白了、我将会研究如何提供该功能。 我将在本周结束前跟进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Noriyuki-San、

    我跟进了相应的团队。 需要一些时间、但 s 参数文件应上传到 TI.com。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik-San、
    感谢您的支持。 我很期待收到该文件。
    此致、
    信之 Kasai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobuyuki-San:

    我将在上传至 TI.com 时通知您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobuyuki-San:

    S 参数模型已上传至 TI.com、并可通过以下链接下载。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik-San、

    感谢您的支持。 我可以下载这些模型。

    我还有其他问题。
    请告诉我有关 TUSB1002A 的使用信息。

    对于超高速第2代、主机插入损耗(主机到插座)限制为8.5dB。 如果使用 TUSB1002A、长度 X (A 到 B)和 Y (C 到 D)可以承受多少损耗预算?

    如果总损耗相同、眼图是否不取决于转接驱动器的位置?
    Ex1:lenight X 为3dB、Lenight Y 为5dB、总计8dB。
    Ex2:lenight X 为5dB、Lenight Y 为3dB、总计8dB。
    ex1和 ex2的眼图是否相同?

    此致、
    信之 Kasai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobuyuki-San:

    问得好! 长度 X (L_X)的插入损耗不应超过 TUSB1002A RX1 @ 5GHz 提供的 EQ 总量、也 不应超过 USB 主机 RX EQ 提供的总补偿量。  长度 Y (L_Y)的插入损耗不应 超过 TUSB1002A RX2 @ 5GHz 提供的 EQ 总量 、也 不应增加下游路径的损耗、使其超过标准 USB 3.1损耗预算(主机至 Type-A 连接器为8.5dB、净插入损耗)。  

    ex 1和 ex 2不相同。 在这两个示例中、TUSB1002A RX EQ 将补偿接收器@ 5GHz 时的损耗。 在 Ex1中、TX 和 RX 路径的净插入损耗分别为5dB 和3dB。  对于 Ex2 、TX 和 RX 路径的净插入损耗分别为3dB 和5dB。 在示例2中、USB TX 眼图会更好。

    一般而言、最好将 TUSB1002A 放置在更靠近 USB 连接器的位置(最大化 L_X)、具有上述限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik-San、

    很抱歉我迟到了。
    感谢您、我们已经讨论了转接驱动器。

    此致、
    信之 Kasai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nobuyuki-San:

    没问题、您还有其他问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、


    我们的第一个注意事项已经完成。
    请关闭此问题。


    感谢您的支持。


    此致、
    信之 Kasai