Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973530/tusb1002a-s-parameter
器件型号:TUSB1002A大家好、
您能否为 IBIS-AMI 模型仿真提供 TUSB1002A 的 s 参数模型?
此致、
北井高桥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/973530/tusb1002a-s-parameter
器件型号:TUSB1002A大家好、
您能否为 IBIS-AMI 模型仿真提供 TUSB1002A 的 s 参数模型?
此致、
北井高桥
尊敬的 Nobuyuki-San:
问得好! 长度 X (L_X)的插入损耗不应超过 TUSB1002A RX1 @ 5GHz 提供的 EQ 总量、也 不应超过 USB 主机 RX EQ 提供的总补偿量。 长度 Y (L_Y)的插入损耗不应 超过 TUSB1002A RX2 @ 5GHz 提供的 EQ 总量 、也 不应增加下游路径的损耗、使其超过标准 USB 3.1损耗预算(主机至 Type-A 连接器为8.5dB、净插入损耗)。
ex 1和 ex 2不相同。 在这两个示例中、TUSB1002A RX EQ 将补偿接收器@ 5GHz 时的损耗。 在 Ex1中、TX 和 RX 路径的净插入损耗分别为5dB 和3dB。 对于 Ex2 、TX 和 RX 路径的净插入损耗分别为3dB 和5dB。 在示例2中、USB TX 眼图会更好。
一般而言、最好将 TUSB1002A 放置在更靠近 USB 连接器的位置(最大化 L_X)、具有上述限制。